Automatismes et Contrôle

Actualités : Automatismes et Contrôle

Schneider Electric lance la gamme servo : Lexium 32 - « Inspired by Simplicity »

Lexium 32 regroupe trois modèles de servo variateurs, deux types de moteurs et une sélection exceptionnelle d’options et d’accessoires. La gamme présente de nombreuses fonctionnalités visant à simplifier chaque étape du cycle de vie des machines, depuis la conception, l'installation et la mise en service, jusqu'au fonctionnement.

Modulaire, la gamme Lexium 32 comporte trois modèles de servo variateurs format « book » : Lexium 32 Compact, Lexium 32 Advanced et Lexium 32 Modular.
Ceci permet, par une sélection simple, de répondre aux exigences spécifiques des fabricants de machines en matière de coût, de puissance et de performance : Ils sont très compacts et peuvent être montés côte à côte, d’où une diminution des dimensions de l'armoire de commande et une réduction de l’encombrement de la machine ce qui entraîne une baisse des coûts d’exploitation.
Deux types de moteurs sont associés aux servo variateurs : le Lexium BMH et le Lexium BSH. À puissance élevée, ils développent un couple compris entre 0,5 Nm et 88 Nm. Les servo moteurs BMH sont des moteurs à inertie moyenne. Ils sont parfaitement adaptés aux applications à charge élevée et permettent un réglage plus robuste du mouvement. Leur inertie est de 2,4 fois supérieure à celle du Lexium BSH, ce qui facilite l’installation et le réglage.
La solution Lexium 32 prend en charge un très grand nombre d'interfaces standards comme les entrées et sorties à train d’impulsions et les entrées analogiques. Les cartes de communication et les cartes codeur offrent une grande flexibilité d’adaptation à un large éventail d’architectures d’automatismes.
Des outils puissants et conviviaux, tels que des schémas d'armoire et CAO, des logiciels de dimensionnement et de mise en service, et des bibliothèques PLCopen, accélèrent les différentes phases de conception. Le processus d'intégration s’en trouve simplifié dans sa globalité, de la conception à la mise en service, et les délais de mise sur le marché réduits.
Tous les servo variateurs Lexium 32 sont dotés de la fonction « Suppression Sûre du Couple ». Le module de sécurité évolué eSM, disponible en option, présente des fonctions de sécurité supplémentaires. Cette option libère l’utilisateur de la tâche fastidieuse consistant à élaborer des concepts de sécurité complexes et à les faire certifier dans l'ensemble des pays ciblés.