Au départ théorie, la logique floue s’affirme comme une technique opérationnelle. Utilisée à côté d’autres techniques de contrôle avancé, elle fait une entrée discrète mais appréciée dans les automatismes de contrôle industriel. La logique floue ne remplace pas nécessairement les systèmes de régulation conventionnels. Elle est complémentaire. Ses avantages viennent notamment de ses capacités à :
- formaliser et simuler l’expertise d’un opérateur ou d’un concepteur dans la conduite et le réglage d’un procédé,
- donner une réponse simple pour les procédés dont la modélisation est difficile,
- prendre en compte sans discontinuité des cas ou exceptions de natures différentes, et les intégrer au fur et à mesure dans l’expertise,
- prendre en compte plusieurs variables et effectuer de la « fusion pondérée » des grandeurs d’influence.
Quel est l’apport de cette technique dans la conduite d’un processus industriel ?
Quel peut être l’impact sur la qualité et le coût de fabrication du produit ? Après quelques notions théoriques de base, ce Cahier Technique répond à l’ automaticien et à l’utilisateur potentiel au travers d’exemples industriels, en termes de mise en oeuvre et d’avantages concurrentiels.
Modification du contenu pour test.