Dans un ensemble automatisé toutes les informations nécessaires à sa conduite doivent être détectées, pour être gérées par les systèmes de commande.
La fonction « détection » est donc essentielle dans tous les processus industriels et la connaissance des différentes techniques indispensable pour faire le bon choix des détecteurs : ils doivent pouvoir fonctionner dans des environnements parfois difficiles en délivrant une information compatible avec les dispositifs d’acquisition et de traitement.
Ce document est destiné à ceux qui veulent faire un point dans ce domaine de la Détection dans les Automatismes Industriels.
Après une présentation des grandes lignes techniques de ce domaine, chaque technologie est analysée en détail, ce qui permet de dresser un premier guide de choix.
Ce panorama est complété par une approche des technologies connexes : la Vision, la RFID -Radio Frequency IDentification-,…
La Détection, peut vous paraître compliquée : vous allez découvrir qu’elle est simplement « diverse » !
Bonne lecture !
Test de modification de contenu.