Support

Perturbations harmoniques dans les réseaux pollués et leur traitement

Résumé

L’énergie électrique est généralement distribuée sous la forme de trois tensions constituant un système sinusoïdal triphasé. Un des paramètres de ce système est la forme d’onde qui doit être la plus proche possible d’une sinusoïde.

La correction de la forme d'onde est rendue nécessaire si la déformation dépasse certaines limites, souvent atteintes dans les réseaux possédant des sources de perturbations harmoniques tels que : fours à arc, convertisseurs statiques de puissance, ou encore certains types d'éclairage, etc.

Dans ce but, ce document est une contribution à une meilleure connaissance des problèmes d’harmoniques, de leurs causes, et des solutions les plus couramment pratiquées.

Référence

  • - Auteur :C. Collombet, J.M. Lupin, J. Schonek
  • - Date de publication :01/09/1999
  • - Nombre de pages :28
  • - Numéro CT :152


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques