Support

Secousses sismiques et équipements électriques

Résumé

Dans tous les pays, il existe soit une zone d'activité sismique significative, soit des installations qui requièrent une haute sécurité de fonctionnement (par exemple les centrales nucléaires, avec généralement une activité sismique faible). Dans les deux cas les équipements électriques et de contrôle commande doivent assumer pleinement leurs fonctions de sécurité.

Ce cahier technique a pour but de permettre aux donneurs d'ordre de dialoguer avec les spécialistes.

Après un rappel sur le phénomène secousses sismiques et la façon de les spécifier, l'auteur présente l'approche théorique nécessaire à la prise en compte de la tenue sismique des équipements dès le stade de la conception.

La conception ainsi que la qualification font aujourd'hui de plus en plus appel à la modélisation et donc aux moyens de calcul puissants de l'informatique scientifique et technique.

Référence

  • - Auteur :Eric Melmoux
  • - Date de publication :01/12/1995
  • - Nombre de pages :28
  • - Numéro CT :180


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques