Support

La ferrorésonance

Résumé

La ferrorésonance est un phénomène de résonance non linéaire qui peut affecter les réseaux électriques. Les taux d’harmoniques anormaux, les surtensions ou les surintensités transitoires ou permanentes qu’elle provoque sont souvent dangereux pour le matériel électrique.

Parmi les avaries mal élucidées, certaines sont dues à ce phénomène rare et non-linéaire.

Ce Cahier Technique permet de comprendre la ferrorésonance. Les méthodes présentées permettent de prédire et d’expertiser de façon crédible les risques de ferrorésonance dans une installation existante ou en développement. Des solutions pratiques permettant d’éviter ou de supprimer la ferrorésonance sont données.

Référence

  • - Auteur :Philippe Ferracci
  • - Date de publication :01/10/1997
  • - Nombre de pages :28
  • - Numéro CT :190


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques