Support

Evolution des disjoncteurs BT avec la norme 947-2

Résumé

L'évolution du besoin de sûreté et des technologies a permis un relèvement significatif des exigences normatives pour les disjoncteurs industriels (mise en oeuvre réservée aux électriciens).
Aujourd'hui, la conformité à la norme CEI 947-2 de 1989, révisée et complétée en 1995, peut être considérée comme une assurance tous risques concernant l'aptitude à l'emploi des disjoncteurs. Tous les pays, fait remarquable, ont approuvé cette norme ; le dernier, le Japon, devrait le faire prochainement.
Ce Cahier Technique montre les plus de cette norme par rapport à l'ancienne CEI 157-1 et détaille les nombreux tests auxquels ces appareils de coupure doivent satisfaire. Tests qui sont très représentatifs des contraintes rencontrées dans les installations électriques.

Référence

  • - Auteur :Etienne Blanc
  • - Date de publication :01/09/1997
  • - Nombre de pages :20
  • - Numéro CT :150


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques