Support

Les perturbations électriques en BT

Résumé

Les réseaux BT sont très pollués et soumis à de multiples agressions. Les matériels électrotechniques, mais surtout les appareils électroniques qui  sont de plus en plus nombreux et traitent des signaux de plus en plus bas, doivent résister à un environnement électromagnétique sévère. Et dans le même temps les exigences de disponibilité, que ce soit pour la production, la gestion ou le commerce, sont de plus en plus fortes.

Pour améliorer la qualité du « produit électricité » et éviter les dysfonctionnements voire des destructions de composants du réseau électrique et / ou de récepteurs sensibles, il est indispensable de comprendre l’origine des perturbations et d’en apprécier les risques.
Voilà tout l’objet de ce Cahier Technique. Il est une introduction au vaste domaine de la compatibilité et de l’immunité électromagnétique du 50 Hz jusqu’aux fréquences radioélectriques.

Dans cet ouvrage l’auteur traite de tous les paramètres et de leurs
principales « anomalies » qui permettent de caractériser une alimentation électrique :
- Amplitude : variations - coupures - creux - surtensions,
- Fréquence : variations,
- Forme d’onde : harmoniques - transitoires - courants porteurs,
- Phase : déséquilibre,
- Puissance : courts-circuits - surcharges (effets sur la tension). 

Référence

  • - Auteur :Roland Calvas
  • - Date de publication :01/05/2001
  • - Nombre de pages :32
  • - Numéro CT :141


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques