L’objet de ce cahier technique est de présenter une nouvelle technique de sélectivité des déclenchements lors d’un court-circuit: la sélectivité énergétique. Plus simple et plus efficace que les techniques habituelles de sélectivité, elle est mise en œuvre sur la gamme des disjoncteurs Compact NS utilisés dans la distribution BT de puissance. Pour que la sélectivité soit assurée quel que soit le courant de défaut présumé il suffit d’avoir des disjoncteurs, amont et aval de taille différente (rapport supérieur ou égal à 2,5) avec des calibres dans un rapport supérieur ou égal à 1,6.
Après un bref rappel sur les techniques classiques de sélectivité, les auteurs examinent sous un angle énergétique le comportement des disjoncteurs etdes divers déclencheurs.
Ils montrent ensuite que la sélectivité totale est possible jusqu’au pouvoir de coupure des disjoncteurs, sur plusieurs étages, et sans utiliser la sélectivité chronométrique.