Sélectivité avec les disjoncteurs de puissance basse tension
Résumé
L'objet de ce Cahier Technique est de présenter les techniques de sélectivité spécifiques aux disjoncteurs de puissance basse tension. Ces appareils sont caractérisés par leur calibre élevé (800 A à 6300 A), et leur situation en tête d'installation BT, généralement directement en aval d'un transformateur MT/BT. Cette situation justifie les exigences de sélectivité qui leur sont appliquées. Après un rappel sur les techniques de sélectivité seront évoqués les liens entresélectivité et caractéristiques générales des disjoncteurs et, enfin, quelques exemples pratiques seront donnés sur le choix des appareils à installer.