Support

Stabilité dynamique des réseaux électriques industriels

Résumé

L’énergie électrique étant très difficilement stockable, il doit y avoir en
permanence équilibre entre la production et la consommation.

Les générateurs, les récepteurs et les réseaux électriques qui les relient ont
des inerties mécaniques et/ou électriques qui rendent difficile le maintien
d’un équilibre garantissant une fréquence et une tension relativement
constantes.

Normalement, face à une variation de puissance, le système électrique,
après quelques oscillations, retrouve un état stable. Dans certains cas, le
régime oscillatoire peut diverger. Des études sont nécessaires pour pouvoir
éviter ce phénomène et garantir la stabilité du réseau électrique.

Elles le sont particulièrement dans le cas des réseaux industriels qui
comportent un ou des groupes générateurs et des moteurs.

Ce Cahier Technique permet de comprendre pourquoi l’instabilité peut
apparaître, quelles en sont les causes les plus fréquentes et quels sont les
effets induits. Il indique quelles sont les précautions à prendre. Il montre
comment se déroule une étude et en donne un exemple.

Référence

  • - Auteur :Benoît de Metz Noblat, Gérard Jeanjean
  • - Date de publication :01/01/1997
  • - Nombre de pages :24
  • - Numéro CT :185


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques