Dans l’industrie, comme dans le tertiaire la qualité de l’alimentation électrique est de plus en plus importante. La qualité du produit électricité, outre les imperfections telles que variations de tension, distorsion harmonique, se caractérise essentiellement par la disponibilité de l’énergie électrique.
La perte d’alimentation est toujours gênante, mais peut devenir très pénalisante par exemple pour les systèmes de traitement de l’information (informatique - contrôle-commande) ; elle peut même être catastrophique pour certains process et dans certains cas mettre en danger la vie de personnes.
Les études de sûreté de fonctionnement permettent de réaliser l’adéquation entre les besoins en disponibilité électrique et le réseau à mettre en oeuvre. Elles permettent également de comparer deux architectures d’installation... La plus coûteuse n’est pas toujours la meilleure...
L’objet de ce Cahier Technique est de montrer comment se fait une étude de sûreté : méthodologie, outils. Deux exemples d’études sont présentés : réseau électrique d’usine et système de contrôle-commande d’un poste haute tension.
Ces études sont de plus en plus facilitées par les « outils » informatiques.