Support

Sûreté de fonctionnement et tableaux électriques BT

Résumé

Ce cahier technique traite de la sûreté des réseaux Basse-Tension - BT- de l’industrie et du tertiaire.

Son but est d’apporter des éléments de réponse à la question "quelle doit être l’installation face au besoin de disponibilité en énergie électrique ?"

Le sujet est abordé ici sous l’angle des tableaux BT qui sont le centre de la maîtrise de l’énergie électrique.

Ce document permet aux exploitants comme aux concepteurs d’installations électriques de :
- visualiser les points auxquels ils doivent s’intéresser, ceux-ci ayant été développés à partir de choix techniques dans le sous-chapitre "les concepts de sûreté industrielle". Ces développements se réfèrent à des niveaux de fiabilité calculés sur des cas concrets; ils aboutissent à des réponses en terme de type de matériel.

Une synthèse en est faite dans le sous-chapitre "les niveaux de sûreté requis".
- constater l’importance croissante de l’apport de la Gestion Technique de l’Electricité - GTE - dans la sûreté au niveau du tableau BT.

Référence

  • - Auteur :Philippe Romanet-Perroux, Olivier Bouju
  • - Date de publication :01/10/1998
  • - Nombre de pages :32
  • - Numéro CT :156


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques